This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCA1000EVM:使用DCA1000 + IWR6843和mmWave Studio时的最大数据测量时间

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: DCA1000EVM, IWR6843ISK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1097791/dca1000evm-maximum-data-measurement-time-using-dca1000-iwr6843-and-mmwave-studio

部件号:DCA1000EVM
主题中讨论的其他部件: IWR6843ISK.

您好,TI。

我正在使用DCA1000EVM + IWR6843ISK模块 和mmWave studio 2.1 .0.0 版本来捕获数据。

我 知道当通过mmWave Studio收集数据时,测量时间取决于要测量的帧数。
我想收集6个小时的数据,所以我将帧数设置为43.2万 (FPS为20)并尝试捕获数据,但mmWave Studio限制了最大帧数。  

所以,如果你用mmWave studio测量数据,是否不可能一次测量6个小时的数据? 如果可能,我们应该如何进行?

另一个问题是,如果你使用mmWave studio来收集原始数据,我想知道是否有办法在不限制测量时间的情况下测量它

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,John:

    我以为只要达到最大文件大小,它就会移到第二个文件,依此类推。   也不限制帧数?  是否可以发送错误消息的屏幕副本?

    最佳,

    济刚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。  

    我的意思是,当我尝试使用mmWave studio进行数据采集时,我们在mmWave studio (在mmWave studio中突出显示的部分)中输入了要采集的帧数。 当我尝试获取6小时数据(PS 20)时,帧数是43.2万,所以我将43.2万放在mmWave studio中的突出显示部分,它自动更改为6.5535万。

    我想说的是,我们要捕获的帧数超过6.5535万,我该怎么办? 我认为它会自动将帧数限制为6.5535万。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,John:

    请尝试以下操作:

    1)在帧配置中将此帧数编程为零。

    2)布防并触发捕获

    3) 6小时后手动单击Stop Frame (停止帧)按钮。

    请告诉我它是否有效,

    最佳,

    济刚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我用 1小时的模拟进行测试,当我按下停止帧按钮时,它会出现雷达接口错误,就像我正在显示的图像一样,但是当我按下postproc按钮时,数据似乎是正常的。  我没有分析数据,但是如果我在单击停止帧按钮时收到类似这样的错误消息,那么数据是否已损坏?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,John:

    如果看起来合理且数据看起来正确,请检查数据文件的大小。 那么我就不用担心错误消息了。  

    最佳,

    济刚