This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC1612:振荡稳定性

Guru**** 1405050 points
Other Parts Discussed in Thread: LDC1612
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1099349/ldc1612-oscillation-stability

部件号:LDC1612

我们正在尝试使用LDC1612进行距离测量。 以下是设置

-- RCOUNT 0xFFFF

-- FREF除法器=1

-- FREF =40MHz

——FIN:看看我们接近550kHz的范围

根据某些应用说明,使用这些设置时,我们的分辨率应低于1 Hz。 但我们似乎有+/-200代码的代码变化(重复性)。 有什么方法可以使其更加稳定?  

——我们使用两种传感器:只使用一种传感器会使性能更稳定吗?

--如果液相色谱频率存在固有变化,根本原因可能是什么? 电源变化? 或任何其他因素

--如果我们降低并联电容(目前为390pF),它会增加频率,它会提高稳定性吗?

还有其他想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pramoud,

    您如何获得+/- 200代码变体?
    换言之,您如何精确定位目标?

    您提到了示波器上的550kHz信号。  
    传感器信号是否存在?  
    如果是,数据表建议采用5MHz至10MHz的传感器信号,并在脚注中添加注释,说明该信号应 至少为3MHz。  

    此致,
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在将目标移动到金属上的完全停止位置。 所以我认为目标是固定的。 目标与多氯联苯之间距离的稳定性有一些疑问。 我们是否有任何方法来量化Z距离到传感器读数的灵敏度?

    在传感器上看到550KHZ

    请告诉我,数据表中哪一页推荐5MHZ至10MZ,最小值为3MHz?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对不起,Pramoud。
    我看的是错误的数据表。
    如您所述,LDC1612数据表没有指定的传感器频率。

    我的意思是精确度是你能更精确地改变目标相对于传感器的位置。
    例如,您是否可以移动精确的距离(例如10 um增量),它是否可重复?
    换言之,您能否:
    1.将其置于与传感器保持一定距离的位置,如d0, 记下输出代码(c0)
    2.将其移近传感器10um并记下代码(C1)。
    3.将目标移回d0,并获取读取c0的原始代码。

    您提到您正在将目标定位在金属上。
    这是什么意思? 您能否发送测试设置图表?

    此致,
    John