请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:PGA450-Q1 您好,
我们遵循您的建议,使用双传感器测试了pga450,该传感器用作单独的接收器/发射器(我们的主要目标是将最小可测量距离减少到~Ω 5 cm)
在以下测试中,我们确实达到了最低~Ω 10 cm :
- 已配置2个58kHz传感器,以用作单独的Rx\Tx。
- 跳线JP4和JP3已卸下,并且已安装跳线JP5。
- 空白计时器为0。
- XFMR配置设置为单端。
- 在固件方面:
- en_CTRL寄存器值从0x85更改为0x82以禁用衰减监控功能
和以在单端OUTB上启用突发。
- 取消While循环以指示饱和衰减。
但在第一个~15 fifo样品中我仍然可以看到饱和,我不确定它是否有意义,因为理论上,饱和时间不应该存在于接收器侧。 我认为这是错的吗?
谢谢!
伙计