This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP709:TMP709不适用于60 C以下的温度?

Guru**** 1135610 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP709, TMP392, TMP390
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1100368/tmp709-tmp709-not-working-for-temps-under-60-c

部件号:TMP709
主题中讨论的其他部件: TMP392TMP390

您好,

我遇到的问题与之前的问题相同:

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/103.3587万/tmp709-tmp709-did-not-sink-low-for-temperature-higher-than-threshold-temp

OP无法让TMP709切换为30°C设置。

在其中一个答案中,任 指出:
"...在您使用的温度范围内,TMP709未指定温度精度。 它指定为60至100C..."

OP切换至TMP392以解决问题。

我很困惑,正如第8页上的规格表清楚表明,TMP709支持0 C至125 C:"TMP709温度阈值可编程,范围为0°C至125°C"
规格表的第6页显示了从0到120的图形,用于显示重置值和温度错误。
第1页说明了Ren提到的60至100C,但根据我的理解,这是+/- 3C精度。

我缺少什么? 我认为我已经正确阅读了我的特定应用的规格表。

我试图 防止蜂鸟喂食器结冰,因此我的目标设定点约为10或15 C。我在25 C下测试,我的工作台约为18 C,因此热风枪应使其越过跳闸点。  我的电路与规格表第1页上的示例(Hyst to GND,= 2 C)几乎完全相同,除了60 C Rset之外,我使用的Rset的目标是25 C (我认为大约是8万)。 我只是用数字万用表(无微处理器)测试OT时的值。 我按照规格表后面的建议用10k切换了470k电阻器,我漏掉了0.1 UF电容器。

这是我正在查看的规格表: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tmp709.pdf

鉴于TI建议使用 “可用的较新版本[TMP709]”TMP390,并且这适用于OP,我确实计划下一个尝试,但我希望有人可以对我 在何处或是否读取了错误的规格做出一些说明, 或者规格本身是否错误或不完整?

谢谢!
-nico

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Nico:

    如果您只是构建一个鸟食机,您可以使用TMP709调整设置电阻器以获得所需的结果。 如果您要批量生产鸟类喂料器,您将看到为如此低的温度配置的TMP709s之间的设置点变化。 有问题的规范是EC表中的+/-3C最大值。 由于此+/-3C最大值仅适用于60至100C范围,这意味着设定点精度低于60C时将低于3C。  

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ren:

    感谢您的快速回复以及额外的澄清和建议  

    您帮助我看到了我错过的"小字体":"小册子"显示为0至125,但错误在60-100范围之外非常糟糕,因此 在该范围之外不能可靠地使用。

    对我来说,这只是一个业余项目-我计划建造2个进料器加热器,因此我可以稍微解决一些问题,以获得可行的结果。 我想最终分享结果,让他人实施,因此在某个时候,我会选择一个更合适的芯片。

    谢谢!
    -nico