This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP75:开机后立即I2C访问TMP75A?

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP75, TMP1075

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1100784/tmp75-i2c-access-to-tmp75a-immediately-after-power-up

部件号:TMP75
主题中讨论的其他部件: TMP1075

您好,

加电后,MCU是否可以立即操作I2C访问TMP75A?

如果TMP75A需要从通电到接受I2C访问的一些时间,请告诉我们这段时间吗?

谢谢,此致,
Hattori先生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Motoyasu您好!

    我们没有TMP75A数据表中指定的开机时间。  TMP75A基于TMP1075器件,此器件指定ADC转换开始前的重置时间。  请参阅TMP75数据表的6.5 部分。

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tmp1075.pdf  

    还需要注意的是,在第一次转换完成之前,TMP75A的温度读数将为0。  转换时间可在TMP75数据表的6.5 部分中找到。    

    请告诉我,这对您的客户是否足够。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eddie-san,

    感谢您的支持。  我还有一个问题,  

    从重置到ADC转换开始之间的重置时间在数据表上通常为0.3毫秒。   我的客户想知道这次最坏的情况,因为他想定义系统启动时间的最坏情况。  如果困难,请告诉我们这种最坏的情况是否小于1毫秒?

    谢谢,此致,
    Hattori先生。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hattori-San,

    我正在与设计团队核实我们是否有可用的最大规格。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hattori-San,

    从重置到ADC转换开始之间的时间规范的时间可能因15 % 而异。  最坏的情况是0.35ms。