https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1099630/ldc1101evm-data-decoding
部件号:LDC1101EVM主题:LDC1101中讨论的其它部件
大家好,
正如Justin所说,我按照步骤 通过MATLAB编码找到Rp和L值。
我正在使用“0620”命令开始流式传输数据,然后收集数据。
请告诉我,我的MATLAB代码是否适用于Rp+L数据采集?
现在,答案如图所示。 请告诉我收到的数据是否正确。 如果没有,我缺少什么? 如果是,我现在还有两个问题需要解决。
1)我只想在MATLAB中绘制Rp和L的整数值。
2) 此外,我使用的并行电容器是470pF,而不是390pF (默认值)。 是否有任何方法可以写入命令来更改并联电容值?
这对我的研究太有帮助了。
此致,
Vivek