This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HDC2022:HDC2022的真空兼容性

Guru**** 1623435 points
Other Parts Discussed in Thread: HDC2022
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1101908/hdc2022-vacuum-compatibility-of-hdc2022

部件号:HDC2022

您好,

 在我们的应用中,我们计划监控微型封闭室(包含一些VOC和其他颗粒)中的湿度和温度水平。 这种腔室将经常被泵入真空中除去水分,然后在不到5秒的时间内返回到正常的大气压力。 所以,我想知道HDC2022是否与此应用程序兼容。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Anjali -  

    感谢POST - HDC2022能够经受这种情况,但是,根据VOC和其他污染物的不同,传感器输出可能会发生偏移-您必须测试碰撞的严重程度。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复,Josh。 我想知道,如果我们在应用中使用动态压力变化环境,是否需要对湿度传感器进行动态压力偏移校准?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Anjali -  

    如果将设备置于真空中,则应阅读“0 % ”。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了...感谢您的澄清。

    此外,腔室的体积是否对传感器的相对湿度测量有影响? 容积是否会产生任何偏移或影响传感器的响应时间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安贾利-  

    我不这么认为是有原因的-如果设备能够接触到水蒸气,它将会正确读取。 零件周围封闭的水蒸气载空气量似乎只会影响传感器读数,直到传感器读数稳定为止,这意味着,如果存在瞬态梯度,则应观察传感器读数,直至环境达到稳态状态,无论需要多长时间。 如果您想对零件进行试验并介绍您的各种自定义条件,您可以每隔几毫秒阅读零件。