This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP144:校准和重复性

Guru**** 2680595 points

Other Parts Discussed in Thread: TMP144

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1100948/tmp144-calibration-and-repeatability

部件号:TMP144

您好,

我想问 两个问题:

1.哪些参数定义了传感器的可重复性?

2.如何完成校准过程?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Yoav,

    感谢您在Sensing论坛上发布信息。

    TMP144没有在数据表中指定的重复性。 我将查看我们是否可以提供更多信息并更新此线程。

    主机将发送一个校准字节,以允许TMP144与主机的波特率同步。 数据表的7.5 第1节对该协议进行了更详细的描述,校准字节如图7-4所示:

    此致,

    Nicole

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    重复性方面有什么新的?

    关于校准,我的意思是,如果我需要写入传感器偏移温度,或者类似的东西?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Yoav,

    无需校准温度精度。 TMP144符合EC表中列出的温度精度。 重复性应在Typ规格范围内。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢