This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOP:满载运行AOP时观察声音

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843AOP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1100376/iwr6843aop-observing-sound-while-running-aop-in-full-load

部件号:IWR6843AOP

大家好,

我们正在使用IWR6843AOP模块来测试计算TI演示应用的人员。 在运行演示时  ,我们能够观察到AOP芯片附近的声音(不是很大,但很微弱)。 我们不确定这是一个问题还是正常行为。 我们还尝试加载不同的二进制(开箱即用)演示,在运行人员计数演示时,我们没有观察到任何噪音/声音。

有人能帮我们解决这个问题吗?

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    这是正常现象。 它通常来自DCDC转换器,它拉动雷达设备发出啁啾声所需的异步电流。 通常只能在靠近设备的位置看到,并且是预期的。

    此致,

    杰克逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢Thomas的澄清。