This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV5055-Q1:根据距离和高斯值和温度计算最坏磁场。

Guru**** 1502390 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1104467/drv5055-q1-worst-case-magnetic-field-calculation-based-on-distance-and-gauss-value-with-temp

部件号:DRV5055-Q1

我们正在使用模拟霍尔传感器进行位置测量,并希望计算电压输出中与霍尔传感器的磁铁距离相关的最差情况变化。  

磁性高斯值:最小4430G,典型4365G,最大4300G

最低温度:-30度 最高温度 :+85度

磁体和霍尔的距离:  

3.88毫米 4.38毫米 4.88 毫米

需要知道如何计算 最坏情况字段范围? 和MT值@最大距离最大温度和@最小距离最小温度

并且需要知道输出电压的最大变化情况  

最小 典型值 最大
VQ 2.43. 2.5 2.57.
VQ∆T -0.05 0 0.05
VQ总容差 2.38. 2.5 2.62.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sujit,

    感谢您在Sensing论坛上发帖! Madhura似乎就这个问题直接联系了我们,所以我将结束这个话题,以便我们可以继续通过电子邮件进行沟通。 如果您有任何其他问题,请告知我们!

    最佳,

    Isaac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,Sujit!

    最佳,

    Isaac