TI E2E 英文论坛海量技术问答的中文版全新上线,可点击相关论坛查看,或在站内搜索 “参考译文” 获取。

This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC3114-Q1:EMC和ESD保护

Guru**** 245645 points
Other Parts Discussed in Thread: LDC3114
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1102788/ldc3114-q1-emc-and-esd-protection

部件号:LDC3114-Q1
主题中讨论的其他部件:LDC3114

亲爱的女士们,先生们:

我有一个关于  LDC3114所需的EMC和ESD保护的问题:在评估板和数据表中,如果是外部电感器(线圈与IC不在同一PCB上),您不会显示任何针对ESD和EMC的安全电路。 在这种情况下,您建议使用哪种电路?

通常,我们使用低电容变阻器到GND和金属陶瓷电容器,以使IC免受峰值和过电压的影响。 IC是否需要通过电感器的直流通道?

提前感谢!
Johannes

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Johannes:

    感谢您在Sensing论坛上发帖! 我们确实有一个文档涵盖了一些指南,该文档不涵盖LDC3114,但可以应用相同的想法。 您可以通过以下链接阅读本文档: https://www.ti.com/lit/an/snoa962/snoa962.pdf

    如果外部电感器不在同一PCB上,则不太可能对设备产生影响,但如果它们共用电源线,则其他主板可能会通过这些线路耦合EM噪声。

    对于任何ESD,该设备已提供一些内部ESD保护:  

    我不确定这对您的应用程序是否足够保护,或者您是否需要更多保护。 可以添加外部ESD保护IC以提供进一步的保护,但器件内置的ESD保护通常足以在制造过程中防止损坏。 除非您认为您的设备容易受到更多ESD的影响,否则可能需要添加额外的电路来防止这些情况,例如暴露电路和被人触摸。

    到电感器的直流路径是指另一块板上的电感器还是传感器线圈?

    最佳,

    Isaac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Isaac:

    感谢您的快速回答,解释和文档链接。

    关于直流路径的问题:如果我们将电感器放在LDC3114以外的另一个PCB上,我们是否需要从IC-PCB,通过电缆到电感器-PCB,通过电感器,然后通过电缆返回IC-PCB的直流路径? 通常,由于ESD原因,我们使用串联电容器组合来阻止DC和变阻器,以防止峰值。 如果我们需要通过电感器的直流路径(就像它在评估板中一样),我们必须在IC - PCB上排除串联电容器。

    谢谢!

    此致,
    Johannes

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Johannes:

    我们的最不发达国家专家今天已到会,但星期一应该回来。  我会在他们回来后把这个问题寄给他们。

    此致,

    Mekre

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Johannes:  

    对于放置在与IC不同PCB上的线圈上的ESD保护,您可以使用COM信号屏蔽INX迹线。  

     LDC2112/LDC2114感2114感应式触摸系统设计指南 在2.4.3节中讨论了这一点。 虽然它是针对LDC211x的,但它仍然适用于LDC3114。  

    此致,  

    Justin Beigel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Justin,您好!

    感谢您提供此插图和文档链接。 屏蔽是EMI保护所必需的,而不是ESD。

    在ESD脉冲的情况下,可以使用哪种保护? LDC3114数据表中所写的+/-2 kV对于我们的客户来说是不够的,需要+/-5 kV。 因此,我们需要额外的ESD保护。 我的问题是:是否可以在外部电感器和LDC3114之间包括串联电容器? 谢谢!

    此致,
    Johannes

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Johannes:  

    感谢您的澄清。 添加串联电容器将消除设备在传感器振荡中的直流偏移,并影响传感器的串联电阻。 您仍可以使用设备进行测量,但需要进行测试,以确保在对传感器产生这些额外影响的情况下仍能达到所需的分辨率。  

    此致,  

    Justin Beigel