您好,
我设计了一个定制板并将ESP32用作主机。
我正在使用SDK来配置和校准OPT3101。 我有一些疑问。
1.我只使用一个发射器通道,即TX0。
我想问我是否需要对OPT3101_configuration.cpp文件进行任何更改,以便让OPT3101知道我只使用一个发射器通道? 此外,我对使用HDR模式High感兴趣。 但我注意到,我将reg.en_adaptive_hdr从1更改为0。 结果我开始得到0。
2.我按照SDK手册来校准设计。 我所遵循的程序如下:
步骤0:in_lab_step 0: dev.resetInitAndViewData(3000, false);
在这里,我用电子胶带遮盖光电二极管,并确保没有光线泄漏,我用LED也这样做,用相机查看,发现没有光线通过遮蔽胶带泄漏。
结果: I,Q,S,ScaledI,ScaledQ,tMain,tIlum,tMain (C),tIlum (C),Magnitude
-2.5936万,+0.3728万,0,-2.5936万,+0.3728万,0000,0000,+00,-128.0000, 84.7.
步骤0输出的附加图像:
我得到的数值是84.7。 此值是否表示原始串扰?
我在TX0上获得高振幅=约1.85万。 这是我在步骤0中不应该担心的吗?
步骤1:in_lab_step 1: dev.calibrationSession_firstTimeBringUp();
附加图像,用于步骤1的输出:
我不确定此设置是否正确。 请您引导我完成此过程吗?
我尚未完成系统校准。
此致
Heena