This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC1614:自定义感应

Guru**** 661510 points
Other Parts Discussed in Thread: LDC1614, LDCCOILEVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1103313/ldc1614-custom-inductive-sensing

部件号:LDC1614
Thread: LDCCOILEVM中讨论的其他部件

您好,

我的公司和我正在研究为人形机器人构建定制感应系统。 我们正在考虑使用像LDC1614这样的IC,以及带有平面感应线圈的自定义PCB。 我们发现评估套件很有前途,但我们希望与TI工程师交谈,以评估未来的选项。 我们主要关注的是如何使用平面电感器构建小型(5 - 8mm by 5-8mm尺寸)印刷电路板。 与一个实心电感器相比,最佳解决方案似乎包括有源线圈和无源线圈。  

是否有办法向TI工程师介绍我们的初步想法,并听取他们有关设计这些传感器的最佳方式的专业知识? 我们需要高精度,高重复性和小尺寸封装。  

理想情况下,我们希望与TI工程师一起进行半个小时的缩放呼叫,并获得他们对如何与TI合作以在我们的设计中取得成功的见解。

期待收到您的回复。

谢谢!

Marko

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Marko:

    很高兴您发现评估套件很有帮助。  目前,我们的两位感应专家都在休假。  但是,其中一个将于下周二返回。  这样与他讨论是否可以?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Patrick,感谢您的回复。  

    是的,星期二应该暂时可以。 在线通话的首选方法是什么?  

    期待它!

    谢谢!  

    Marko

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Marko:

    我们的专家将与您联系,告诉您使用哪种媒介进行通话。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用担心,期待!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Marko:  

    对于使用小线圈, 这篇博客文章 讨论了包括系列电感器 及其对传感器的影响。 此外,我们还具有 用于 评估的4,5和6mm线圈的LDCCOILEVM。  

    您的设计需要满足哪些分辨率要求?  

    此致,  
    Justin Beigel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Justin,您好!  

    理想情况下,我们需要0.1度,但可以在0.5度下生存。 我们正在进行50到120度范围的电弧感应(人形手指)。 与实际电感器串联,我们需要设计一个沿电感器电弧移动的刮水器。

    您认为这在测量电感的纯粹变化时是可以做到的吗? 一些更先进的设计使用有源和无源线圈,我们担心没有这些有源和无源线圈,我们将无法获得所需的精度和分辨率。  

    在我们使用LDC1614评估板和来自LDCCOILEVM的一些线圈进行测试时,我们发现传感器容易受到外部干扰。 我们没有通过传感器控制刮水器的高度,因此 可能是这导致了此问题。 我们使用了LDCCOILEVM中的一些中型线圈。

    感谢您的帮助,

    Marko
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Marko:  

    为了在这种类型的应用中获得最佳分辨率,我们建议使用多个线圈来确定角度旋转的变化。 使用多个线圈并确定每个线圈的电感变化,可提供更可靠的解决方案,因为外部冲击可能以相同的方式影响两个线圈。  使用LDC1314电感到数字转换器设计指南的1º Ω 刻度盘 可用作参考。 在该设计中,获得了小于0.1度的角度精度。  

    如果您只有一个线圈,并且仅测量该变化,那么在多个系统和温度下很难获得精确度。  

    此致,  

    Justin Beigel