This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOPEVM:运行mmware_industrial_toolbox样本时CLI命令确认的示例。

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843AOPEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1103967/iwr6843aopevm-example-of-cli-command-confirmation-when-running-mmware_industrial_toolbox-sample

部件号:IWR6843AOPEVM

如果不使用mmware_industrial_toolbox提供的PC工具运行样本,如何使用CLI命令将cfg文件的内容从PC发送到"IWR6843AOPEVM"设备?
将CLI命令发送到"IWR6843AOPEVM"的格式是什么?

当"IWR6843AOPEVM"连接到PC时,可以识别两个COM端口;应使用哪一个发送CLI命令?
要使用的COM端口的波特率,启动/停止/奇偶校验位和其他设置是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    这些是我在 Tera Term中用于开箱即用演示的设置。 它们应该适用于我所知道的所有演示,但如果某个特定演示无法正常工作,请指定哪个演示。

    最佳,

    Nate

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Nate,

    感谢您的回复。

    我了解COM端口连接的波特率和其他设置。
    但是,我不知道要连接哪个COM端口。
    当我将“IWR6843AOPEVM”设备连接到我的PC时,可以识别两个COM端口。
    两个COM端口中的哪一个应用于将CLI命令从PC发送到"IWR6843AOPEVM"设备?

    另外,发送"3D人员计数"演示中使用的"AOP_6m_default.cfg"文件的数据格式是什么?

    谢谢!
    和夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Nate,

    应用程序/用户UART是否用于从PC到"IWR6843AOPEVM"的CLI命令(输入数据),以及从"IWR6843AOPEVM"到PC的CLI命令(输出数据)的数据UART?

    谢谢!
    Kazu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Nate,

    要使用CLI命令发送AOP_6m_default.cfg文件,我是否只将此文件中的字符串作为ASCII数据一次一行发送到UART?
    (将如下例所示的字符串作为ASCII数据一次发送到UART?)

    示例:sensorStop
            FlushCfg.
            dfeDataOutputMode 1.
            通道配置15 7 0
            adcCfg 2 1
            adcbufCfg -1 0 1 1 1
            低功率0

    如果是,是否还需要在线路末端发送换行码(CR/LF)?

    谢谢!
    Kazu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    应该409.0952万应该使用哪两个COM端口从设备发送AO43RCLI[?RVM]命令?

    使用增强型COM端口。

    </s>409.0952万

    另外,发送"3D人员计数"演示中使用的"AOP_6m_default.cfg"文件的数据格式是什么?

    [/引述]

    我不知道你在这里要求什么。 我认为这是标准的unicode UTF-8,

    要409.1329万要使用CLI命令发送AOP_6m_default.cfg文件,是否以这行形式发送ASCII文件?
    (将如下例所示的字符串作为ASCII数据一次发送到UART?)[/QUOT]

    是的。 请参阅下面的屏幕截图。

    </s>409.1329万

    如果是,是否还需要在线路末端发送换行码(CR/LF)?

    [/引述]

    我认为是这样。 请参阅上面的第一个屏幕截图。

    [/quote]
    [/quote][/quote]
    [/quote][/quote][/quote]