请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
线程中讨论的其他部件:AWR2243, MWCAS-RF-EVM, MWCAS-DSP-EVM您好,
我有一个AWR2243级联雷达(MMWCAS-RF-EVM+MWCAS-DSP-EVM)。 我通过SBL和Appimage创建为RTOS SD卡启动构建了处理器VISION SDK,然后我按照校准步骤正确执行校准,将bin文件放入SD卡。 当我尝试从PC侧运行MATLAB GUI时,仅显示范围配置文件。 我可以在Wireshark中看到数据包,并通过MATLAB程序接收。请帮助!
- 板的IP地址为静态且正常工作:192.168.1.200
- 主机PC IP也设置正确。
- 无防火墙。
- 用Windows进行测试,使用CASTACK_OBJECT_DETLE_DEMO.m也会发生相同的问题
- 我看不到任何点云或范围多普勒图。
- 帧落下发生了很多,我可以看到MATLAB侧太慢。
'DEBUG:丢失154帧,帧=154,核心=0,numDetObjects=0 numTLV=3'
请提供帮助,并告诉我是否可以使用python或其它语言读取UDP数据。