This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944EVM:如果在开机之前连接,DCA1000将阻止OOB

Guru**** 2943030 points

Other Parts Discussed in Thread: AWR2944EVM, DCA1000EVM, IWR1843, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1103892/awr2944evm-dca1000-blocks-oob-if-connected-before-power-on

部件号:AWR2944EVM
主题中讨论的其他部件: DCA1000EVMIWR1843BOOSTUNIFLAASH

我将AWR2944EVM与DCA1000EVM配合使用,以流式传输原始ADC数据。 使用SDK 4.2的演示。 在DCA1000上,mmWaveStudio 3的固件已刷新。

如果主板连接正确,然后开机,演示似乎被阻止,因为PC上无法识别XDS端口。  如果断开60针连接器,则端口接通电源,然后连接60针电缆-演示和流媒体按预期工作。

同样的方法也在IWR1843外层空间条约中进行了测试,不存在这种问题。

务必使用DEMO和DCA1000的组合,而不是mmWaveStudio。 因此,我需要帮助解决连接到DCA1000时阻止演示的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请勿在此情况下使用mmWave studio。

    要刷新SBL+应用 程序组合,您可以使用UniFlash 7.2或SDK 4.2.0.3安装中提供的Python脚本

    C:\ti\ti\mmWave_mcuplus_SDK_04_02_00_03\MCU_plus_SDK_awr294x_08_02_00_25\tools\boot\uart_uniflash.py并参阅 mmwave_mcuplus_sdk_user_guide.pdf (第4.2节)

    而且,使用AWR2944EM+DCA1000EVM 时1000时,不要将UART-USB电缆连接到DCA1000EVM。

    希望这能解决您的问题。

    此致,

    Jitendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jitendra:

    我不使用mmwaveStudio。 如果主板未通过60针电缆连接到DCA1000,则演示已刷新并正常工作。

    DCA1000仅通过以太网电缆连接到PC。

    因此,主要问题是,当连接到DCA1000时,演示无法启动。