This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944EVM:如何使用 CCS12.0连接 AWR2944 DSP 内核

Guru**** 1831610 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2944EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1126778/awr2944evm-how-to-use-ccs12-0-to-connect-the-awr2944-dsp-core

器件型号:AWR2944EVM

您好专家:

   使用 ccs12.0调试 awr2944evm、在刷写调试映像后 、CCS 可以连接 ARM 内核、但不能连接 DSP 内核。

下面是我的流程:

1.刷写调试映像:

将 SOP 设置为 QSPI 模式:1、0

3.use ccs12.0  

连接 C66内核失败、

我不知道是什么问题、请给我一些建议、谢谢

    

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经解决了这个问题。

    启动目标后、它应该会复位电路板、然后 CCS 可以连接 ARM 和 DSP。

    谢谢