This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOPEVM:计算机无法识别该器件、没有仿真的 COM 端口

Guru**** 2546800 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843AOPEVM, IWR6843AOP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1126494/iwr6843aopevm-computer-is-not-recognizing-the-device-no-com-ports-emulated

器件型号:IWR6843AOPEVM
主题中讨论的其他器件: IWR6843AOP

我最近收到 了 IWR6843AOPEVM 毫米波传感器评估套件。  

我无法开始使用此套件进行测试、因为我的计算机无法识别设备...没有模拟 COM 端口。

端口显示不正确。 
我安装了驱动程序,但它不起作用。 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew、

    您有几个问题:

    1. 您提到过您正在使用 IWR6843AOP、您是否单独使用该器件或将其与 MMWAVE-ICBOOST 承载板配合使用?
    2. 如果独立使用器件、您能否确认您在 EVM 上连接了哪个 USB 端口? 它应该是 USB1。
    3. 您安装了哪些驱动程序? 与 EVM+ICBOOST 相比、独立 EVM 需要不同的驱动程序。

    此致、

    Josh