This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOP:TI 能否帮助提供 IWR6843AOP 模块的 SMT 回流焊曲线?

Guru**** 665180 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843AOP
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1122620/iwr6843aop-could-ti-help-to-provide-the-smt-reflow-profile-for-iwr6843aop-module

器件型号:IWR6843AOP

尊敬的 TI 专家:

 如标题所示、是否有人可以帮助提供 IWR6843AOP 的 SMT 回流焊曲线?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您联系德州仪器。  我们正在处理您的请求、并将很快返回给您。  

    -Sharef

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TI 专家、

     回流焊曲线是否有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我仍在等待应该收到此消息的团队成员的回复。  

    谢谢、

    -Sharef

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅随附的所需回流焊曲线。  

    e2e.ti.com/.../DRS-Air-Vac.pptx

    希望这对您有所帮助、

    -Sharef