This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPT3004:ACK 位后 I2C SDA 线路上出现尖峰

Guru**** 1630180 points
Other Parts Discussed in Thread: OPT3004
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1125321/opt3004-spike-on-i2c-sda-line-after-ack-bit

器件型号:OPT3004

大家好、

我的客户测试 OPT3004 I2C 波形、并在 ACK 位之后在 I2C SDA 线上发现尖峰。

I2C 总线的电源电压为1.8V、上拉电阻为1k Ω。

他们尝试将上拉电阻更改为2.2K、4.7K、10K。  

4.7K 或10K 可抑制尖峰电平,但 TR 将失败(最高>1us)。 2K 无法很好地抑制尖峰。

I2C 功能似乎没有问题、但我的客户希望 找出能够 解决此问题的对策。

感谢您的任何建议。 谢谢!

Terry

波形、如下所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terry、

    这是在 ACK 期间还是之后发生的? 这是否可能是因为主器件正在释放线路并且器件正在将线路拉低至 ACK、并且两者之间的时间很短是由上拉电阻造成的?

    谢谢、

    Brent Elliott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brent、

    感谢您的回复。

    我的客户发送 I2C 波形的更多详细信息、如下所示。  

    我同意您的观点:"因为主器件正在释放线路、而器件正在将线路拉低至 ACK、并且两者之间的时间很短是由于上拉电阻器造成的"

    对此有何对策 ? 谢谢!

    Terry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terry、

    只要在负时钟边沿上发生、释放的总线和拉低线路的器件之间的这种小尖峰就不会成为问题、这是因为 ACK 位导致了这种情况。

    谢谢、

    Brent Elliott