This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MMWAVE-3P-SEARCH:毫米波传感估算器和示例配置文件之间的计算一致性

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1125036/mmwave-3p-search-coherence-of-calculations-between-mmwave-sensing-estimator-and-sample-config-files

器件型号:MMWAVE-3P-SEARCH

您好!

 我正在使用 TI 的毫米波6843 ISK。 我计划修改 TI 提供的配置文件、以满足我的应用场景(距离/分辨率/速度等)。

我计划使用毫米波传感估算器(https://dev.ti.com/gallery/view/mmwave/mmWaveSensingEstimator/ver/1.4.0/)作为设置线性调频脉冲参数的工具。

但是、从开始、我希望我必须能够重新生成与示例配置文件中相同的配置参数(例如 ISK_6m_DEFAULT)。 是否有一个文档介绍了如何在将毫米波传感估算器作为参考的情况下获得示例配置文件(例如 ISK_6m_DEFAULT)中的数字。 或者、 如果有一个文档根据 此处毫米波基础文档中提到的计算解释了配置文件中的数字、这也是可以的。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    首先、我要明确的是、感应估算器通过器件上的雷达前端显示了可能的情况、但在运行完整的实验/演示时、可能会有其他限制、这一点不会反映在感应估算器中。 例如、感应估算器将假定您可以利用完整的雷达立方体尺寸、但一些演示可能需要使用其中的一些空间来存储应用数据。  

    关于如何获得 毫米波工业工具箱中演示中所包含配置的数字、这通常是通过调整配置文件来实现的、以了解开发应用时最有效的配置。 对于每个环境的每个演示、这些参数可能并不是最理想的参数。 例如、如果您正在运行开销3D 人员计数演示、则此配置可能需要对设备安装到的天花板高度做出一些假设。 然后、如果您采用此配置、并将其运行在离地面30米的传感器上、则其性能将会不同(一个极端的示例、只是说明了这一点。  

    请记住、毫米波工业工具箱中的演示/实验室旨在用作开发的起点、可能不会为您提供最佳结果。 我可以给出的最佳建议是为您感兴趣的演示获取配置文件、将其输入到传感估算器中、然后花一点时间尝试了解所做的权衡(例如存储器使用情况、帧速率、多普勒分辨率、距离分辨率、最大距离、 ETC)、并尝试了解为何可能已为该应用选择了它们。 一旦您认为自己已经建立了这种理解、您就可以根据您的用例需要进行调整。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、
    阿尔茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      首先,感谢大家的迅速反应。

    根据响应、我的理解是、传感估算器根据理论计算(更多的是最佳情况)提供数字、而实验提供的配置文件是根据实际用例和实际器件限制派生的。 因此、将实验室配置文件作为实施的起点更有意义。 我的理解是否正确?

    在这种情况下、有关配置文件中的值是如何到达的、以特定用例(范围、距离分辨率、速度等)为目标的一些说明变得更加重要。 除非提供了此信息、否则很难修改这些配置文件。

    让我通过一个简单的例子来说明我的观点。 此处的人员计数用户指南 在步骤4中的表中提供了某些值。 对于2249MHz 的带宽(B)、规定的距离分辨率为0.084m。 我的计算(c/2b)为我提供了0.066m 的数值。 我不知道差异是由我的器件上的任何错误计算还是 TI 的任何实际近似值造成的。  我只能在对参数的当前值进行某种推理之后调整参数。

    一般来说、我喜欢 TI 提供的有关毫米波的详尽文档。 特别是 介绍性视频实验 和 参数说明 。 更深入地了解配置文件是如何编写的、将会有所帮助。  

    此致

    Girish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、格里什、

    首先、"因此、将实验室配置文件作为实施的起点更有意义。 我的理解是否正确?":是的、如果您的应用与  我们在工业工具箱中的应用演示一致 、那么应用演示中包含的配置之一是一个很好的起点。 感应估算器中的公式源自 本应用手册 、可用于查看配置并推算最大距离、距离分辨率、最大速度和速度分辨率。  

    现在、传感估算器和本应用手册中的计算只是场景参数(距离分辨率、速度分辨率、最大距离和最大速度)的近似值。 在我们 的 mmWave Studio 工具中 、您将找到考虑数字前端延迟的斜坡计时计算器。 这些延迟会影响带宽、从而影响距离分辨率。  

     您链接的参数说明是了解参数的理想起点。

    谢谢、

    Angie