This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843ISK:+ MMWAVEICBOOST + DCA1000EVM Sync_IN 信号

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1124888/iwr6843isk-mmwaveicboost-dca1000evm-sync_in-signal

器件型号:IWR6843ISK

我关注了几个主题、如 https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1039687/mmwaveicboost-mmwave-studio-calling_connecttarget-returned-3-error

当涉及硬件触发器的 SYNC_IN 脉冲时、尤其是如下图所示、如何确定 SYNC_IN 信号的脉冲宽度? 它是可变的吗? 我看到下面的图像显示它应该小于帧的导通时间。 这应该是帧的周期性、还是仅仅是帧的线性调频脉冲时间、不包括帧间空白时间?

我知道、已编程的帧周期不能大于 SYNC_IN 脉冲周期。 如果对脉冲本身的宽度感到困惑、就进行排序

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Adegbenro、

       需要考虑的是框架的周期。  Sync_in 引脚的最小脉冲宽度应为>= 25ns。  在所有情况下、外部 SYNC_IN 脉冲的周期都应始终大于帧配置中编程的帧周期。

    下面是另一个有效 Sync_in 脉冲示例。  

    谢谢、此致、

    CHETHAN Kumar Y.B.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!