This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP461-SP:冷备用信息

Guru**** 1646690 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP461, TMP461-SP
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1119282/tmp461-sp-cold-sparing-information

器件型号:TMP461-SP
主题中讨论的其他器件:TMP461

您好!

TMP461是否有任何冷备用要求、尤其是双线 I2C 串行接口? FPGA 正在驱动 SDA 和 SCL 线路、将温度传感器作为从器件、我正在考虑在器件加电之前施加信号时的任何损坏条件。任何信息都值得赞赏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    感谢您在传感论坛上发帖。

    我认为在系统运行时更换 TMP461-SP 不会出现问题。 加电前施加 I2C 信号不应对器 件造成任何损坏、只要这些信号在 TMP491-SP 规范的容差范围内即可。

    此致、

    Nicole

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有某种 ESD 保护? 我在数据表中可以找到的就是 SDA 和 SCL 引脚具有峰值抑制滤波器和施密特触发器、以最大限度地减少输入尖峰和总线噪声的影响。 想知道我是否需要考虑为我正在开发的电路板设计其他任何东西。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    TMP461-SP 已通过 JEDEC JS-001 ESD 测试、确保 V (ESD) 不超过数据表第6.2节中的绝对最大值非常重要。 因此 、可在 I2C 引脚和接地之间实现内部 ESD 保护。

    此致、

    Nicole

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nicole -

    请确认在施加3.3V 电压的情况下、SCL 和 SDA 引脚的输入电流是多少(在 GND 电平下)

    谢谢


    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve -  

    泄漏电流(I2C 线路的)见数据表第5页的规格表

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Josh -这是否涵盖了 V+位于 GND 的情况? 该表列出了在1.7V 至3.6V 之间为 V+的适用条件。

    我们需要知道 V+是否会通过 SDC 或 SCL 显著充电

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve -  

    参数条目显示 Vin 大于或等于0 (GND)且小于或等于3.6V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    为了补充 Josh 的响应、没有通过 SDA 和 SCL 到达 V+的路径。 这可以在数据表的第6.1节(绝对最大额定值)中看到、因为 SCL 和 SDA 的输入电压规格不依赖于 V+。 在器件断电的情况下、总线电压不应传递到 TMP461的电源。

    此致、

    Nicole

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的-谢谢 Josh 和 Nicole

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用客气!