This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843LEVM:传感器论坛

Guru**** 2543770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1123686/iwr6843levm-sensors-forum

器件型号:IWR6843LEVM

您好!

在 Area Scannar Labs 中、我希望在不使用 TX2天线的情况下仅为 TX1天线和 TX3天线输出 CHARP 波形。 cfg 设置方法是否正确、如下所示?
? 如果我错了、请告诉我如何纠正。

%" 标准毫米波 SDK 命令******
sensorStop
FlushCfg
DfeDataOutputMode 1
通道配置15 5 0
ADCfg 2 1.
adcbufCfg -1 0 1 1 1
ProfileCfg 0 60 7 5.52 43.25 4 0 50.018 1 256 6911 0 30
线性调频脉冲配置0 0 0 0 0 0 0 0 1
线性调频脉冲配置1 1 0 0 0 0 4
%线性调频脉冲配置2 2 0 0 0 0 2
帧配置0 1 32 0 80 1 0
低功耗0 0
guiMonitor -1 0 0 0 0 0
cfarCfg -1 0 2 8 4 3 0 20 0
cfarCfg -1 0 4 2 3 1 15 0
multiObjBeamForming -1 1 0.5
离合器拆卸-1 1.
calibDcRangeSig -1 0 -5 8 256
扩展 MaxVelocity -1 0
bpmCfg -1 0 1
lvdsStreamCfg -1 0 0 0
CompRangeBiasAndRxChanPhase 0.0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0
measureRangeBiasAndRxChanPhase 0 1.5 0.2
CQRxSatMonitor 0 3 15 125 0
CQSigImgMonitor 0 115 6.
analogMonitor 0
AoFovCfg -1 -90 90 -90 90
cfarFovCfg -1 0 11.11
cfarFovCfg -1 1 -2.04 2.04

%" 跟踪命令*********
StaticBoundaryBox -8 8 0 8 -1 2
边界框-8 8 0 8 -1 2
gatingParam 4 2 2 10
州参数20 10 50 1
分配参数200 155 0.5 10 2
maxAcceleration 0.1 0.1 0.1 0.1
轨道配置1 2 250 20 260 80 90

%" 静态检测命令*******
热图 GenCfg -1 1 0 6 50 60.0 3.0 10
StaticDetectionCfg -1 0 -50.0 +50.0 -20.0 20.0 0.7 6.0 0.2 4 20.0

%" 传感器启动'*********
sensorStart

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这对我来说是正确的。 您是否对它有任何疑问?

    最棒的

    不需要

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nathan

    感谢您的快速回复。 我只是想确认是否可以使用上述软件设置来停止来自 TX2的无线电波。 未发生任何问题。

    此致、