This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC3114:金属检测

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: LDC3114

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1120653/ldc3114-metal-detection

器件型号:LDC3114

您好,团队

无论 TI 是否拥有此类产品:可在数字或模拟模式下将检测频率设置在 kHz 至 MHz 范围内的 IC、

它可以通过数字接口读取目标频率的有效值或峰值、这可以表示信号强度。 分辨率应在8-12位以内

我可以使用信号源和线圈来发送射频信号、使用线圈来接收相应的信号

通过这种方法、我可以检测指定频率下信号的强度变化、以判断是否存在金属

这就是为什么我在咨询中要使用 c3114芯片的原因。

此致,

James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Depeng、

    感谢您的查询以及您对 TI 产品的兴趣。

    您对 LDC3114或我们的其他感应传感产品之一有疑问吗?

    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  John,

    描述使用方案。

    检测到的物体与其他货物混合、例如传送带上的一块金属与小麦或砾石混合。 金属物体可能埋在其他物品中。

    通常、传感器安装在橡胶传送带及其金属支架的中间。

    换言之、传感器和检测到的金属块之间有橡胶传送带、食品或砾石。

    检测的目的也很简单、只需判断是否有、就可以提高抗干扰能力。

    它应该是一个相对简单且成本低廉的解决方案要求。

    此致

    James Man

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Depeng、

    感谢您分享有关您的应用的详细信息。
    我们如何提供帮助?

    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  John,

    是否可以使用 LDC3114满足此要求、如果没有、是否有其他产品或解决方案可以满足此要求。

    以前曾建议使用毫米波方案、这对我们来说并不是很合适。

    此致

    James Man

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    完成中文支持部门以前发送的消息

    在以3m/s 的速度运行的输送带上、检查是否有金属物体、目标物体主要由铁制成。

    检测到的物体的长度、宽度和高度约为5cm、输送带的宽度约为一米、货物距离传感器线圈约0.1-0.5m。

    线圈的尺寸没有太多限制、通常约为1米乘0.4米。

    环境干扰因素包括变频器驱动的电机、内部通信、高温或低温户外环境、湿度等

    检测目标是是否存在金属物体。

    此致

    James Man

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Depeng、

    LDC 器件不能与大型传感器配合使用。
    它不太可能可靠地工作。

    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  John,

    是否有适合此类应用的其他解决方案、您是否需要添加有关目标的更多详细信息?

    此致

    James Man

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Depeng、James。

    是否可以将一个线圈分成一组较小的线圈?
    如果您可以这样做、则我们可能会使各个线圈足够小、以便与 LDC3114配合使用。
    这种方法的缺点是、您需要使用更多 LDC3114、而您的 MCU 必须管理它们并与它们连接。
    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  John,

    传感器线圈距离目标100 mm 到500 mm 之间

    需要检测的传输带宽为1000mm。

    在这种情况下、是否提供检测宽度为1000mm 的 LDC3114、以及您需要多少个线圈或芯片?

    此致

    James Man

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Depeng、

    我忘记了1000mm 的检测距离。  
    这对于 LDC3114来说太远了、无论使用了多少线圈。
    我 认为单芯片解决方案不适合您所需的距离。

    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  John,

    如果 LDC3114不满足这种类型的应用、是否有其他解决方案可实现该目标?

    必须注意的是、检测到的目标可能被隐藏在非金属货物内。

    此时不打算使用毫米波方案。

    此致

    James Man

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Depeng、

    由于该线程中给出了1米的传感器尺寸和0.5米的距离、我不知道单芯片传感解决方案能满足您的需求。
    此致、
    John