This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC0851EVM:LDC0851EVM 的输出

Guru**** 1138100 points
Other Parts Discussed in Thread: LDC0851EVM, LDC0851
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1116399/ldc0851evm-output-of-ldc0851evm

器件型号:LDC0851EVM
主题中讨论的其他器件: LDC0851

大家好、团队、

  根据 LDC0851EVM 的用户指南、它不需要 MCU 或 GUI、如果 Ls>LR、输出为高电平;当 Ls<LR 时、输出为低电平。是否可以使用此芯片设计电感编码器、该芯片具有1024 PPR (每转脉冲数)、而无需任何 MCU 或 GUI。 如果是,那么我只需要使用线圈计算工具来设计目标 PCB?

此致、

Sayali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sayali、  

    是的、这可以完成。  TIDA-00828 是一款使用 LDC0851的32位置编码器。 您可以遵循此参考设计并将其扩展到1024。 此外 、LDC 计算器工具 还专门提供了用于 LDC0851和编码器设计的选项卡、可帮助您为此类应用设计线圈。  

    此致、  
    Justin Beigel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、

      很抱歉耽误你的回答。 对目标 PCB 有一些疑问

    如果我们设计的目标 PCB 的层数更多、如4层、6层、8层、10层、那么第10 层线圈的电感将更小、即使该层与1层或2层相比也远离传感器 PCB。如果我们增加层数、它就会有 任何影响性能。

    我们可以为电感式编码器设计的最高层是什么。

    电感编码器是否仅适用于 OUT 转子 BLDC 电机?

    此致、

    Sayali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sayali、  

    1. 线圈设计中的其他层确实会增加线圈产生的磁场、但每个额外的层都将具有减小的返回值。 有关 使用 LDC 的电感式传感应用的传感器设计的信息、请参阅"多层"部分(修订版 C) 、了解有关创建具有多层传感器的更多信息。  
    2. 没有最大层数、但您需要确保您的线圈设计仍符合您所使用的 LDC 器件的规格。 由于层数增加、在设计线圈时需要牢记 Rp。  
    3. 我不知道这一问题是什么意思。 您是否在询问用于电机编码的其他方法?  
      1. 如果是、您的电机的 RPM 要求是什么?  

    此致、  

    Justin Beigel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、

        感谢您提供上述问题的答案。第三点我的问题是、在特定电机上使用电感编码器是否存在任何限制 、例如它只能使用电机、平板电机或任何类型的电机。

    是的、由于我们的 BLDC 电机提供非常高的速度、该编码器能够支持大于50k rpm 的电机速度。

    此致、

    Sayali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sayali、  

    电机类型不是问题、但您需要根据检测到的每次旋转的采样率和位置来考虑您的转速。  

    如果 RPM 不适用于 LDC、则 LDC 的替代方案是使用霍尔效应传感器、如 增量旋转编码 器技术手册中所示。  

    此致、  
    Justin Beigel