This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MMWCAS-RF-EVM:毫米波级联雷达在开箱前氧化

Guru**** 2476775 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1122351/mmwcas-rf-evm-mmwave-cascade-radar-was-oxidized-before-opening-the-box

器件型号:MMWCAS-RF-EVM

1月28  日、我们订购了毫米波级联成像雷达射频评估模块(MMWCAS-RF-EVM)、但无法使用、因为数据收集 EVM 已缺货一段时间。 第二天、我们第一次打开盒子、注意到电路板上已经发生了大量氧化、尽管 我们直到现在还没有打开盒子。  根据我们以前使用此板的经验、传感器读数将受到这种氧化的影响、我们希望将其返回。 但是、客户服务要求我们首先在此处发布问题、然后处理我们的退货请求。 我们已经为 TI 客户服务提供了大量来回通信、因此如果您能够加快此流程、以便我们能够完成退货并关闭此案例、我们将不胜感激。 下面是板的一些图片供您参考。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

        这是这些电路板中非常常见的现象。 TI 内部还有许多板随着时间的推移会氧化、但从未报告性能下降。  

    此致