This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843BOOST:AWR1843BOOST 如何写入毫米波雷达设置

Guru**** 2473260 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1843BOOST, AWR1843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1121421/awr1843boost-awr1843boost-how-to-write-millimeter-wave-radar-settings

器件型号:AWR1843BOOST
Thread 中讨论的其他器件: AWR1843

如何在不使用 AWR1843BOOST 中提供的演示的情况下直接更改雷达参数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好、您好、您好、
    AWR1843是一款自主传感器、用户可以在其中编写自己的应用、以配置器件前端。
    我们提供了毫米波长库、以便用户可以在将配置前端的应用中调用 API (存在于库中)
    如果您想了解其配置方式、还可以参阅以下内容、其中利用毫米波长库进行配置-  
    C:\ti\mmwave_sdk_03_05_00_04\packages/ti\control\mmwavelink\test

    帧和线性调频脉冲配置 是通用雷达参数。 如果您查看其他一些特定参数、请回复此主题。
    希望解决您的疑问。
    此致、
    Saswat Kumar