This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2243:速度分辨率

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDEP-01012

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1121143/awr2243-velocity-resolution

器件型号:AWR2243
主题中讨论的其他器件:TIDEP-01012TIDEP-01017MMWCAS-DSP-EVM

您好!  

 我将 TI AWR2243P 级联雷达评估板(TIDEP-01012)与 TI MMWCAS-DSP-EVM 评估模块(TIDEP-01017)搭配使用。 我有一个有关速度分辨率的问题。  

在\ti\mmwave_studio 中的 MATLAB 代码 test1_param.m 中、03_00_00_14\mmWaveStudio\MatlabExamples\4chip_cascad_MIMO_examples\main\cascade\input。速度分辨率公式包含 TX 天线的数量:

速度分辨 率=λ/(2*nchirp_loops * chirpInterval* numTxAnt)

为什么会出现这种情况?  
非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

        请参阅应用报告 SWRA554A。  

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、检查一下我是否理解得很好。  

    速度分辨率与传输帧持续时间成反比。 发射天线随后被触发。 每个发射天线的帧持续时间为   nchirp_loops * chirpInterval。  

    因此,该公式除以 nchirp_loops * chirpInterval* numTxAnt。