This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOPEVM:毫米波演示不再显示雷达数据 IWR6843AOP

Guru**** 2474940 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843AOPEVM, IWR6843AOP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1127823/iwr6843aopevm-mmwave-demo-no-longer-displaying-radar-data-iwr6843aop

器件型号:IWR6843AOPEVM
主题中讨论的其他器件: IWR6843AOP

几个月以来、我一直在使用基于 IWR6843AOP 封装的各种板进行大量实验、包括基于 Mistral 的 IWR6843AOPEVM 和基于 D3 Engineering 的模块。

但是、我现在无法使用毫米波演示可视化工具、3.5或3.6。 它不会连接到模块、如果没有连接、则不会显示数据。

上周工作正常。 现在、本周、无论我使用哪三个模块、它不仅难以连接(消息将显示连接2个模块中的1个模块、并且仅在那里等待几分钟、没有任何更改)、而且如果它最终连接、控制台消息上不会显示任何内容。 切换到不会产生任何结果、启动和停止传感器不会产生任何结果。我的计算机和其他工程师的计算机上也会发生这种情况、我们是唯一使用传感器的2台计算机。

我已多次重新启动计算机。 我的传感器正在运行、而不是编程。 我将以正确的波特率连接到正确的 COM 端口。 当我最后连接/可能使其连接并且它不显示任何图解结果时、有时我可以切换到串行端口监视器、例如 CoolTerm、并观察正在流式传输的实时十六进制代码、因此我知道它能够发送代码并主动发送代码。 据我所知、问题是与 DemoVisulaizer 相关的软件、而不是硬件。  

从上周的正常工作开始、到本周的停止工作、我在结束时完全没有对硬件或软件进行任何更改。 TI 的某个人会尽快与我联系吗?

谢谢、

Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    本周有几个人将此问题提请我们注意、在我们致力于解决问题的同时、您可以通过此处的链接下载工具并运行它。  

    说明:

    1.点击链接

    https://dev.ti.com/gallery/search/demo%20visualizer

    2.登录

    3.导航至版本3.6.0

    将鼠标悬停在下载按钮上、然后选择您正在使用的平台

    您需要下载运行时和平台。 请注意、安装运行时可能需要很长时间。 只是要有耐心、它应该是启动和运行的。

    谢谢!

    不需要