主题中讨论的其他器件: IWR6843AOP
几个月以来、我一直在使用基于 IWR6843AOP 封装的各种板进行大量实验、包括基于 Mistral 的 IWR6843AOPEVM 和基于 D3 Engineering 的模块。
但是、我现在无法使用毫米波演示可视化工具、3.5或3.6。 它不会连接到模块、如果没有连接、则不会显示数据。
上周工作正常。 现在、本周、无论我使用哪三个模块、它不仅难以连接(消息将显示连接2个模块中的1个模块、并且仅在那里等待几分钟、没有任何更改)、而且如果它最终连接、控制台消息上不会显示任何内容。 切换到不会产生任何结果、启动和停止传感器不会产生任何结果。我的计算机和其他工程师的计算机上也会发生这种情况、我们是唯一使用传感器的2台计算机。
我已多次重新启动计算机。 我的传感器正在运行、而不是编程。 我将以正确的波特率连接到正确的 COM 端口。 当我最后连接/可能使其连接并且它不显示任何图解结果时、有时我可以切换到串行端口监视器、例如 CoolTerm、并观察正在流式传输的实时十六进制代码、因此我知道它能够发送代码并主动发送代码。 据我所知、问题是与 DemoVisulaizer 相关的软件、而不是硬件。
从上周的正常工作开始、到本周的停止工作、我在结束时完全没有对硬件或软件进行任何更改。 TI 的某个人会尽快与我联系吗?
谢谢、
Peter