This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843BOOST:如何在 Linux 上查找 UART COM 端口号?

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1120918/awr1843boost-how-to-find-uart-comport-number-on-linux

器件型号:AWR1843BOOST

我使用的是 Ubuntu 的最新版本、我想找到 UART 的 COM 端口号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    如果您使用 Ubuntu 将 USB 电缆连接到 PC 并运行 dmesg 命令、它将显示已连接的 COM 端口。 它将被列为 ttyACM0、ttyACM1。 您可以使用任何串行终端实用程序(如 minicom、PuTTy 等 )打开这些端口。

    相关信息

    Sunil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是命令吗?

    1. 打开终端并键入:ls /dev/tty*

    2. 记下/dev/ttyUSB*或列出的端口号/dev/ttyACM*。 端口号在*这里表示。

    以及如何知道  ttyACM0、ttyACM1是否是 UART 端口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请在将 USB 电缆连接到 Linux 后使用 dmesg 命令。它将列出连接到 TI 板的这2个端口。

    相关信息

    Sunil