This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 湿度传感器建议、带 滤波器

Guru**** 1133870 points
Other Parts Discussed in Thread: HDC3022, HDC2022, HDC3020
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1120868/humidity-sensor-recommendations-w-filters

主题中讨论的其他器件:HDC3022HDC2022HDC3020

您好!

我正在尝试寻找一些不同的湿度传感器、以便为客户提供滤波功能。 是否有人能够提供建议?

我一直在查看 HDC3022。 此外、这些数据是否是我可以提供的数据、这些数据证实了我可能能够显示的在灰尘/水条件下保持的规格? 我会在数据表内部/外部查看什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    HDC2022和 HDC3022是湿度传感器、配有永久性 PTFE 过滤器。 这里的主要区别在于、与 HDC2022相比、HDC3020具有更宽的输入电压范围、更高的精度、使用基于命令的接口、并且封装略小。 HDC2022速度更快、基于寄存器映射。  

    有关这些器件 的更多信息、请参阅 HDC2器件用户指南和 HDC3器件用户指南。  

    此致、
    Pavani Tenneti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pavani、  

    感谢您的帮助-我查看了用户指南、但仍不清楚 PTFE 滤波器对传感器的可量化差异、您是否能够在此详细说明或向我提供其他资源?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    PTFE 过滤器为 IP67级、使传感器能够防尘防水。 这 使得用户能够在传感器模块可被浸入水中或被用在极多灰尘环境中的应用中使用此器件。  

    此致、
    Pavani Tenneti