请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:HDC3022、 HDC2022、 HDC3020您好!
我正在尝试寻找一些不同的湿度传感器、以便为客户提供滤波功能。 是否有人能够提供建议?
我一直在查看 HDC3022。 此外、这些数据是否是我可以提供的数据、这些数据证实了我可能能够显示的在灰尘/水条件下保持的规格? 我会在数据表内部/外部查看什么?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.