This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843ISK-ODS:有关帧的阐述 Cfg-gt;numLoops

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843ISK-ODS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1120460/iwr6843isk-ods-clarification-on-framecfg--numloops

器件型号:IWR6843ISK-ODS

我一直在使用毫米波 IWR6843ISK-ODS 雷达传感器以及  工业工具箱中的3D 人员计数实验室。 我一直在参考 该调优指南

在调优指南(pg22)的第3.1.3节中,frameCfg->numLoops 被定义为“单帧内每个 TX 传输的线性调频脉冲总数”。

但是、同一页上的表似乎声称"此参数循环 TX0->TX1->TX2序列数字循环次数的线性调频脉冲"。

但是,pg20上的图7似乎声称 numLoops (NC) TXN0、TXN1、TXN2、...、TXNC-1的线性调频脉冲 NC 数

因此、如果 numLoops = 4、 帧内的线性调频脉冲将如下所示:

  1. TX0->TX1->TX2->TX0
  2. TX0->TX1->TX2->TX0->TX1->TX2->TX0->TX1->TX2->TX0->TX1->TX2->TX1->TX2->TX2->TX2->TX2->TX2
  3. TX0->TX1->TX2->TX3
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为所有这些描述都是正确的。第22页的表中所示的是 numLoops。  "此参数循环 TX0->TX1->TX2序列数字循环次数的线性调频脉冲。"

    其他语句说、它是每个线性调频脉冲的循环数。 因此、如果启用了3个 Tx 通道、且 numLoops 为4、则总线性调频脉冲数将为12。 在这种情况下、上面的数字2选项是正确的。

    此致、

    杰克逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢杰克逊!