This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP75C:MFR ID /模型/修订版

Guru**** 1144750 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP75C, TMP1075
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1119499/tmp75c-mfr-id-model-revision

器件型号:TMP75C
主题中讨论的其他器件: TMP1075

您好!

我可以知道 MFR ID /型号/修订版寄存器值吗? (0x99~0x9B)这些寄存器应该读取什么值? 我无法在数据表中看到该信息。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ella、

    TMP75C 不包含 MFR ID/模型/修订寄存器。 您能否让我了解一下您在哪里收到了0x99~0x9B 地址值?

     

    此致、

    Meredith McKean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Meredith:

    从客户现场看、这看起来有点混乱。 很抱歉。

    客户希望找到一种方法来判断芯片在电路板制造后的首次上电过程中是否为 TMP75C。 您能就此提供建议吗? 也许他们可以读取寄存器02h 并查看值是否为4B00h?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ella、

    是的、可以在加电时读取寄存器0x02并检查预期的默认值。  除非客户尝试将 TMP75C 与总线上具有相同寄存器映射的另一个器件区分开来、否则此操作将正常。

    或者、TMP1075具有器件 ID 寄存器、并且与 TMP75C 引脚对引脚兼容。

    此致、

    Nicole