This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2243:AWR 2243

Guru**** 2549050 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1110614/awr2243-awr-2243

器件型号:AWR2243

您好,
我们使用 AWR2243板(ES1.0)并将其连接到外部主机。 我们使用的是 DFP 版本2.2.0.3。

固件闪存完成后、下一步是射频上电事件、我们无法获取射频上电序列。

异步事件消息必须为1:280,但我们将按如下方式接收。

在“ rlDeviceRfStart”之后,会出现一个 while 循环,并在 while 循环中执行代码。 请告诉我们如何解决此问题

此致、

Srinivasan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于有多个器件版本、我们始终建议您作为一个好做法来检查软件版本说明、以确保一个版本适用于器件版本。

    我检查了 DFP 2.2.0.3的发行说明、它似乎只支持 ES1.1而不支持 ES 1.0

    请使用 DFP 2.1.5.3

    谢谢你

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cesar、

    感谢您的回复。

    但我在 e2e 论坛上与 TI 专家确认了 DFP 版本。 有关 DFP 版本确认、请找到以下帖子。

    https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1103145/awr2243-awr2243-cascade?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=%25252520user%2525253A494574#

    此致、

    Srinivasan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这可能是一种监督。

    请使用发行说明中提供的信息。

    谢谢你

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cesar、

    我将通过发行说明确认,您能帮助我解决有关异步事件消息的第一个问题吗?

    此致、

    Srinivasan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我建议更新固件并运行 DFP 示例。 这将需要 DCA1000板。

    另请向我们提供有关的更多信息

    • 毫米波链路是否移植到嵌入式主机?

    谢谢你

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cesar、

    是的、我们使用外部主机、并且我们正在执行 DFP 移植。 我们将收到"MSS powup done"、但"RF powerup done"不会作为异步事件消息接收。

    此致、

    Srinivasan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Srinivasan、

    请提供您在主机端实施的 API 序列

    我希望您采用了 DFP 示例中提供的 API 序列。

    并确保您有单独的任务来处理异步事件。

    由于 DFP 示例参考是基于 PC 提供的、其中库在内部实现了任务。 但对于主机实现、您需要实施单独的任务。

    请参阅毫米波 SDK 3.6

    C:\ti\mmwave_sdk_03_06_xx_xx\packages/ti\control\mmwavelink\test\common\link_test.c

    mmwaveLink_mmwaveLinkMgmtTask:任务在 gMmwaveLinkMCB.linkSemaphore 上挂起,以处理生成的信号并进一步处理通过 mmwavelink 读取的异步事件消息。

    gMmwaveLinkMCB.linkSemaphore 由 MmwaveLink_spawn 函数发布、当主机接收到用于异步事件消息的 HostIRQ 时、该函数由毫米波长调用。

    此致、

    Jitendra