This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2243:有关 SFlash 的查询

Guru**** 2013480 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2243
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1119541/awr2243-queries-regarding-sflash

器件型号:AWR2243

尊敬的 TI 团队:   

我们有一个定制的双芯片级联板、AWR2243P 在级联模式下运行。 我们有一个基于毫米波框架的应用、用于配置器件并通过以太网从后端板收集 rawdata。 由于固件下载时间较长、因此我们将 SFLASH 连接到了每个芯片。 我有几个与此相关的问题。   

我根据当前代码调整了中的 mmwavelink SFlash 示例、它在单个芯片上按预期工作。 我们希望在级联配置中使用“从 SFLASH 加载映像”。(AWR2243引导加载程序流程文档)   

但是、如果参考雷达接口控制文档中的第6.2节表6.1、其中显示了级联模式下的编程序列、则需要在从器件可以上电之前使用"AWR_CHAN_CONF_SET_SB" API 配置主器件。 两个器件是否都能通电 、以及 API 是否按正确的顺序发布。即步骤。 1和6、然后执行步骤2-5和7-24。 ?  

另一个问题与写入和擦除 SFlash 有关。 目前、我已使用 mmwavelink SFlash 示例通过 SPI 将固件写入 SFLASH。 (未连接 UART、后端仅可访问 SPI 和 JTAG 接口)。 如何擦除 SFLASH 中的固件。 ? 是否有通过 SPI 擦除 SFLASH 的示例?  

希望很快能收到您的回复。  

谢谢、此致、

Vignesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vignesh:

    请在下面找到我的评论-

    [~ userid="488972" URL"/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forumer/1119541/awr2243-queries-regarding-sflash"]能否按 正确的顺序打开两个器件的电源并发布 API。

    如果您级联多个 AWR 器件(2/4芯片)、则其中一个 AWR 器件需要始终为主器件、而其余的 AWR 则需要处于从模式。 主器件将向从器件提供时钟、LO 和其他所需信号。

    在这种机制中、主器件需要首先上电并配置为主级联模式、因此现在它可以为从器件提供这些时钟、LO 等。

    因此、这些初始命令不能同时发送到主 AWR 器件和从 AWR 器件。 但除 FrameConfig 之外的其他命令可以一起发送到所有 AWR 器件。

    [~ userid="488972" URL"μ C/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forumes/1119541/awr2243-queries-regarding-sflash"]如何擦除 SFLASH 中的固件。 ?[/报价]

    没有通过 SPI 擦除 sFlash 的命令。 但是、AWR MSS ROM 在接收到 FW (写入闪存)时首先擦除所需大小的 sFlash。  

    在另一种情况下、如果不希望 AWR 器件通过 sFlash 加载、但现在通过 SPI 将 FW 加载到 RAM、则仅通过 SPI 模式将第一个块加载到 AWR、然后停止。 在这种情况下、第一个块接收 AWR ROM 将擦除 sFlash。 由于您没有通过 SPI 加载完整的固件以进行闪存、因此在下一个下电上电周期 ROM 无法在 sFlash 上找到有效的固件/补丁映像、因此它不会加载该映像、现在您可以通过 SPI 直接将有效的固件/补丁加载到 RAM 中。

    此致、

    Jitendra