This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPT3101:Dealias mod freq 始终为0

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: OPT3101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1119115/opt3101-dealias-mod-freq-always-0

器件型号:OPT3101

您好!

我正在尝试使用"OPT3101–去混叠以扩展距离范围"中给出的序列发生器配置 opt3101以返回两个频率输出(正常和延迟)、但我从未读取0之外的 mod_freq。 是否要设置其他配置以确保序列发生器运行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否已经检查过此文档和随附的 pdf?  https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/891035/faq-opt3101-dealias-operation

    正常和交易意味着什么? 您能否说明您正尝试做什么?

    最棒的

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的快速响应。

    opt3101 设置为连续模式、我尝试使用 DETAIas。 我想读取正常频率(10MHz)和经销商(8或12)的两个相位、以了解它们。 我按照所附 pdf 中的设置进行了操作。 我无法在 mod_freq 上交替使用0/1。  当接收到数据就绪 ping 时、读取寄存器08h。

    您能否提供有关序列发生器工作原理的更多信息? 为什么序列内部开始和序列内部结束之间存在8个差异? 如果值不同、会发生什么情况? 为什么是9850? 8192 +一些时间? 在连续模式下、它如何与数据就绪同步? 为什么它与平均子帧数同步、而不是与帧中的子帧数同步?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 GRG LCL、  

    请给我们48小时的回复。

    此致、
    Nick Z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 GRG、

    您是否希望在10MHz 和8.57MHz 之间切换并获取每个频率的相位数据、或者您是否尝试在使用12MHz 和8.57MHz 延迟模式之间切换并比较每个频率的延迟相位数据?

    您能否提供有关我们的应用/用例的一些背景信息?

     有关序列发生器操作以及 INT_START 和 END 寄存器设置的更多详细信息、请参阅数据表第7.3.12节"序列发生器"。

    "TG_SEQ_INT_START 和 TG_SEQ_INT_END 用于定义子帧内中断脉冲的位置。"

    最棒的

    Alex