This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2243:用于捕获数据的 PYTHYTHA/MATLAB 脚本

Guru**** 2693255 points

Other Parts Discussed in Thread: AWR2243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1119906/awr2243-python-matlab-script-to-capture-data

器件型号:AWR2243
主题中讨论的其他器件: MMWCAS-DSP-EVMTIDEP-01017

您好!  

我是否可以参考 Python 或 Matlab 脚本 来从级联雷达 AWR2243捕获数据? 我想避免使用 mmwavestudio 软件吗?  
谢谢、  

爱丽丝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否可以 调整为  非级联 mmWavestudio 编写的 Matlab 脚本 RSTD_Interface_Example.m 和 Init_RSTD_Connection.m?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在寻找一种方法来进行实时处理、或者至少缩短采集后查看数据所需的时间。 下载数据非常慢,10个捕获的图像需要大约3分钟。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您使用的是 TI 电路板还是定制电路板?

    谢谢你

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用的是 TI 电路板。   我将级联雷达与 TI MMWCAS-DSP-EVM 评估模块(TIDEP-01017)搭配使用  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、MMWCAS-DSP-EVM 级联套件仅支持捕获数据。

    我们没有实时评估套件。

    通常、实时级联系统由客户设计为定制解决方案。

    谢谢你

    Cesar