主题中讨论的其他器件:DCA1000EVM、
大家好、
我们的系统存在问题:我们使用 AWR1843和 DCA1000EVM 来捕获原始 ADC 数据、因此我们仅需要原始数据。
目前、我们正在使用以下配置文件、但我们希望增加 ADC 采样数:理论上可以这样做、因为此时、我们只使用至少1/3的斜坡、因此可以增加 ADC 采样数。 我们看到、只要增加 ADC 样本数量(即使只有1个样本)、雷达就会停止发送数据。
sensorStop
FlushCfg
DfeDataOutputMode 1
通道配置2 1 0
ADCfg 2
adcbufCfg -1 0 1 1 1
ProfileCfg 0 77 10 6 290 0 3.1 0 1024 9560 1 30
线性调频脉冲配置0 0 0 0 0 0 0 0 1
线性调频脉冲配置1 1 0 0 0 0 0 0
帧配置0 10 0 3.1 1 0
低功耗0 0
guiMonitor -1 0 0 0 0 0 0 0
cfarCfg -1 0 2 8 4 3 0 15 1
cfarCfg -1 0 4 2 3 1 5 1
multiObjBeamForming -1 1 0.5
离合器拆卸-1 0
calibDcRangeSig -1 0 -5 8 256
扩展 MaxVelocity -1 0
lvdsStreamCfg -1 0 1 0
CompRangeBiasAndRxChanPhase 0.0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0
measureRangeBiasAndRxChanPhase 0 1.5 0.2
CQRxSatMonitor 0 3 4 63 0
CQSigImgMonitor 0 127 4.
analogMonitor 0
aoaFovCfg -1 -40 40 0 20
cfarFovCfg -1 0 3 120
cfarFovCfg -1 1 -20.0 20.00
sensorStart
我们尝试使用另一个配置文件、但我们看到的是、样本数量存在限制:只有1024个。
- 我们的分析和结论(即存在最大数量的 ADC 样本)是否正确?
- 是否有方法可以增加 ADC 样本数量?
此致、
Jejomar