This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC2114EVM:来自 INTB 的信号不变

Guru**** 1649650 points
Other Parts Discussed in Thread: LDC2114EVM, LDC2114
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1115921/ldc2114evm-signal-from-intb-does-not-change

器件型号:LDC2114EVM
主题中讨论的其他器件: LDC2114

您好!

当我使用 LDC2114EVM 时、我发现 D11或 D12变为红色。 然后、我断开了 USB 电缆并再次连接。  之后  、来自 INTB 的信号不会改变、但当传感器检测到金属时、该信号应减小。  我应该怎么做才能修复它?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我有几个有关这方面的调试问题。  

    • 您是否使用 EVM 执行了固件更新、或者您仍在使用电路板上的固件?  
    • 如果您在 电路板上探测 INTB 测试点、您是否看到 INTB 信号变化?  

    谢谢、  

    Justin Beigel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    ・出现问题时、我使用的是板载固件。 然后、我对 EVM_LDC2114_(D3_D10_prox)执行了固件更新、以查看 LDC2114EVM 是否再次正常工作。
    ・如果我探测 INTB、我可以看到1.8V 电压、但不管我做什么、它都不会改变。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的澄清。 我对此进行 了一些后续测试:  

    • OUTx 引脚的值是否按预期变化?  
    • 如果您观察数据寄存器、它们是否随金属目标交互而变化?  
    • 如果您更改 INTB 的极性(使用 INTPOL 位2)、引脚电压是否发生变化?  

    最后、您能否提供 用于此电路板的寄存器配置?  

    谢谢、  

    Justin Beigel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢你的答复。  
    μ・OUTx ping 工作正常。
    ・这些数据寄存器吗? 如果是、我认为它们正在发生变化。 上部是指没有金属相互作用时。 底部是金属相互作用时的情况。  


    ・我不知道如何更改 INTB 的极性。 我该怎么做?

    我不确定什么是寄存器配置、但您是否希望看到这些配置?


    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    是的、这些是数据寄存器。 您还可以使用 GUI 的"数据流"选项卡查看它们。  

    您可以使用配置页的中断极性部分来更改 INTB 的极性。 在更改任何寄存器设置之前、请务必将器件置于配置模式。  

    这些屏幕截图为我提供了有关寄存器配置的足够信息、但您也可以使用 GUI 的"Registers"选项卡进行查看。  

    看起来在状态寄存器中设置了 LC_WD 标志、这也会导致 INTB 引脚触发、如果错误从未得到解决、则引脚看起来会"卡住"。 您是否已将传感器连接到每个通道? 如果没有、您能否在未连接传感器的情况下禁用任何通道、并再次检查状态寄存器以确保清除 LC_WD 标志。  

    此致、  
    Justin Beigel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我很高兴我向您展示的数据是您想要看到的数据。

    我将极性更改为低电平有效。 然而、即使在传感器处于激活状态时、INTB 也始终为1.8V。 我使用的是带连接电缆的以下传感器。 因此、该传感器连接到每个通道。 我检查了状态、发现 LC_WD 是0。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您提供信息。 您能否为此尝试另外两项测试:  

    • 检查电路板 MCU 和 IC 部分之间 INTB 跳线的信号:  
    • 测量 INTB 引脚和 Vdd 之间的电阻、以查看电路板上是否存在某种短路  

    谢谢、  

    Justin Beigel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我检查了蓝色圆圈之间的信号。 即使传感器处于活动状态、它也始终显示约为3.1V。 为了测量 INTB 引脚和 Vdd 之间的电阻、我测量了黄色圆圈之间的电阻。 圆圈1分别显示9.2Ω、圆圈2显示33.6Ω。  我是否正确测量了它们?

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您的测量值处于良好的点、但它们看起来有点低。 这是在电路板打开还是关闭时测量的?  

    此外、要澄清的是、唯一的问题是 INTB 没有正确发出信号、对吧? EVM 通常用于所有其他 目的?  

    谢谢、  

    Justin Beigel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    测量到蓝色圆圈时、电路板已接通。 测量到黄色圆圈时、电路板已关闭。

    在我的目的中、我仅使用 INTB 信号。 如果传感器处于活动状态、蓝色 LED 将正确亮起。 因此、我认为唯一的问题是 INTB 信号。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    对于 INTB 引脚、似乎您的电路板上有一些短路。 电路板断电时、电阻不应太低。 如果您需要返回 INTB 功能、则必须获取新电路板或查找短路源并进行修复。  

    如果您只需要使用 INTB 监控按钮状态、则可以使用电路板上的数字输出测试点或查看具有最新固件的 D3-D6二极管:  

    此致、  

    Justin Beigel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我了解短路的情况。 我将购买一个新的。 感谢您的善意。

    此致、