This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843ISK:我获得了 IWR6943ISK+DCA1000EVM (不带 MMWAVEICBOOST)、在 mmWave Studio 中加载 BSS FW 时、它显示了"下载 FW 失败、出现错误-1"

Guru**** 2579685 points
Other Parts Discussed in Thread: DCA1000EVM, MMWAVEICBOOST, IWR6843, IWR6843ISK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1117083/iwr6843isk-i-got-iwr6943isk-dca1000evm-without-mmwaveicboost-when-load-bss-fw-in-mmwave-studio-it-showed-download-fw-failed-with-error--1

器件型号:IWR6843ISK
主题中讨论的其他器件:DCA1000EVMMMWAVEICBOOSTIWR6843

是否有可驱动 IWR6943ISK+DCA1000EVM 的官方文档? 我不知道我们是否没有 MMWAVEICBOOST、如何驱动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请查看本文档、了解正确运行 IWR6843 + DCA1000的步骤。 您还有什么 ISK 版本? EVM 的角落处将显示"Rev.(修订)"、后跟一个字母。 只有最新版本的 ISK 才能与不带 mmWaveICBOOST 的 DCA1000配合使用。

    e2e.ti.com/.../5658.mmWave_5F00_sensor_5F00_raw_5F00_data_5F00_capture_5F00_using_5F00_DCA1000_5F00_68xx.pptx

    此致、

    Pedrhom Nafisi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    版本 D。当 PC 链接 IWR6843ISK 时、 没有驱动程序警报。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于您具有 REV D、因此无需 DCA1000即可获得原始数据。 您是否有 Code Composer v7.1或 XDS 仿真软件包 v6.0.579.0+? 如果没有、这可能是没有驾驶员警报的原因。

    您可以在此处下载驱动程序:

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/xdsdebugprobes/emu_xds_software_package_download.html

    此致、

    Pedrhom Nafisi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 我已安装  XDS 仿真软件包9.2.0.00002和 CCS_setup_12.0.00009、但在设备管理器中 XDS110仍然没有任何警报。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    因此、只需确认一下、当您将 ISK 插入并使其处于刷写模式时、您不会看到任何新的 COM 端口显示在设备管理器中? 您是否可以尝试使用其他 USB 电缆、并且在连接 ISK 时是否打开任何 LED? 即使 ISK 在连接到计算机时处于错误模式、您仍应看到 COM 端口和一些 LED 亮起。

    此致、

    Pedrhom Nafisi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 IWR6843ISK Rev D 需要在 www.silabs.com/.../usb-to-uart-bridge-vcp-drivers 中安装驱动程序。 Silicon Labs Dual CP210X 已成功安装。 但现在 、器件管理器中遗漏了名为 AR-DevPack-EVM-012的 COM。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很高兴看到 COM 端口现在出现、 这两个端口是数据端口和配置端口、这两个端口应该弹出。 我看到的一点是、您应该尝试让 ISK + DCA1000开关与下图中的所有开关相匹配。

    此外、将 RS232操作端口设置为"Silicon  Labs Dual CP2105 USB to UART bridge: Enhanced COM port"、 然后重试。

    此致、

    Pedrhom Nafisi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 电缆用于充电、而不是通信。   更换数据线后、它将正常工作。