This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCA1000EVM:DCA1000EVM + IWR6843ISK 距离测量误差

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: DCA1000EVM, IWR6843ISK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1118408/dca1000evm-dca1000evm-iwr6843isk-distance-measurement-error

器件型号:DCA1000EVM
主题中讨论的其他器件: IWR6843ISK

您好、TI。 我使用的是 DCA1000EVM + IWR6843ISK。  我正在尝试精确测量从当前雷达到目标的距离。   我对此有疑问。

我们使用重新选择器来检测雷达和重新选择器之间的距离。 但问题是每次我们测量数据时、都会出现大约10cm 的误差。我在收集数据时是否设置了错误的设置? 我想知道是否会发生大约10cm 的误差。

我们通过在1m、2m、3m、4m 和5m 处放置反射器来收集数据、 每次出现大约10cm 的误差。  

我们需要尽可能精确地测量距离值、但误差继续发生、我们正在寻找原因。 我是否需要对每个天线执行校准?

下面是我们用于捕获数据的设置。