This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843BOOST:运行 mmWave Studio

Guru**** 2558710 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1118178/awr1843boost-running-mmwave-studio

器件型号:AWR1843BOOST

 当我单击后处理按钮时、为什么不会发生任何情况? 没有回复? 应该会有一个…的图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    命令行以红色显示此错误


    在 MatlabPostProcGui.MatlabPostProcGUIClass-process_adcdata (MWArrayadc_file_name、MWArrayforce_cont_streammode)
    网址为 ARlxController.frmARIMain.iStartMtlabPostProc ()

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请确保遵循安装用户指南。 必须安装正确的 MATLAB 运行时库版本

    谢谢你

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的意思是、对吧? 我已经从该安装用户指南中下载了 MATLAB 运行时引擎。


    我按照视频指南操作、了解如何在设置所有参数 https://m.youtube.com/watch?v=z06C2W6qMc8后打开后处理

    他能够打开、但我无法打开后处理窗口、我的窗口没有响应。

    我希望这不是因为我的计算机,我有8 GB RAM,Intel i7

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否检查捕获文件夹中是否存在原始数据?

    谢谢你

    Cesar