This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMT87:在 LMT87.pdf 的表3 ("LMT87传输表")中创建数据时使用了什么 VDD 值?

Guru**** 666710 points
Other Parts Discussed in Thread: LMT87
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1116917/lmt87-what-was-the-vdd-value-used-to-create-the-data-in-table-3-lmt87-transfer-table-in-lmt87-pdf

器件型号:LMT87

大家好、

在 LMT87.pdf 中用于创建表3 ("LMT87传输表")中的数据的 VDD 值是多少?

我在   https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lmt87.pdf 的表3 ("LMT87传输表")中看不到用于创建数据的 VDD 值

有人知道 VDD 的值是多少、或者我在哪里可以找到它?  

谢谢!

joe.flowers@nofreewill.com

LMT87LPG (TO-92S 封装)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!

    电源电压不相关、因为输出是绝对的。 无论电源电压如何、LMT87在25°C 时的理想输出应为2298mV。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "电源电压无关紧要"

    sigh。 如果这是真的、那么图9将是平坦的、并且 VDD 不会出现在等式(7)中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    表3介绍了器件的预期操作、说明中已经非常详细。 输出也由一个函数描述。

    当我查看图9时、我看到运行器件所需的最小电源电压。 图表右侧工作范围内的任何行为均由 EC 表中的线路调节规格定义。 如果您愿意、应该将线路调节规格应用于输出函数以估算最坏情况变化。

    公式7定义了热耗散、似乎与讨论的输出电压无关。 至少、它与温度传感器应指示其温度的含义间接相关。 此处使用 Vout 和 VDD 来估算功率;它不用于估算对 Vout 的间接影响。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有时间继续浪费 在一个草莓的争论和一个被劫持的线程上。 我问了一个问题:  

    在 LMT87.pdf 中用于创建表3 ("LMT87传输表")中的数据的 VDD 值是多少?

    我不关心其他问题的任何"答案"。 可接受答案的单位是伏特以及参考值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joseph:  

    感谢您的评论-正如之前的回答 一样-这里的答案是您在图7和图9中找到的。 这些直接表示特性数据、其中输出数据是在2.7VDC、3.5VDC 下获取的。 5VDC 和5.5VDC 生成这些图。