请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1117949/ldc1001-cfb-waveform
器件型号:LDC1001大家好, 我刚刚重新布置了一个现有的电路板,在检查信号完整性的同时,我看到 LDC1001的 CFB 波形不在两个新原型之一的1V 限制范围内,
请参阅附加文件 NewFile126.png 上的 CH1 (黄色)。 我之前已经根据文档 SNVSBF4调整了 LDC 滤波电容器,以匹配图39“CFB 波形”中的波形
20pF"。 但是,数据表和任何应用手册都没有说明该波形是什么,因此我不知道这些超出1V 限值的偏移是否很大。
您能说这是否重要吗? 请注意、CH2波形(绿色)是相对于 GND 测量的 INA 单端波形。
谢谢。