This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC1001:CFB 波形

Guru**** 1201610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1117949/ldc1001-cfb-waveform

器件型号:LDC1001
大家好,
我刚刚重新布置了一个现有的电路板,在检查信号完整性的同时,我看到 LDC1001的 CFB 波形不在两个新原型之一的1V 限制范围内, 
请参阅附加文件 NewFile126.png 上的 CH1 (黄色)。 我之前已经根据文档 SNVSBF4调整了 LDC 滤波电容器,以匹配图39“CFB 波形”中的波形
20pF"。 但是,数据表和任何应用手册都没有说明该波形是什么,因此我不知道这些超出1V 限值的偏移是否很大。
您能说这是否重要吗? 请注意、CH2波形(绿色)是相对于 GND 测量的 INA 单端波形。
谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Richard、
    如果波形超出建议的限值、则后续失真会导致 误差增加。
    我们的建议是调整电容、使波形处于建议的限制范围内。

    此致、
    John