This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMT70:LMT70

Guru**** 665740 points
Other Parts Discussed in Thread: LMT70, LM235
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1116698/lmt70-lmt70

器件型号:LMT70
主题中讨论的其他器件: LM235

尊敬的各位成员:

对于我的其中一个设计、我需要一个用于测量 PCB 温度的传感器。 我找到了 LMT70。 我想知道这是一个好的选择还是有一个更好的选择。 我赞赏任何类型的建议。

正在等待您的回复

Farzaneh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还可以找到 LM235!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Farzaneh、

    是的、LMT70和 LM235都能够测量 PCB 温度。 哪个温度传感器 最合适最终将取决于您的系统要求(精度、模拟或数字接口、电源电压等)。 您可以按类别浏览我们的温度传感器: https://www.ti.com/sensors/temperature-sensors/overview.html 

    如果您正在寻找模拟输出温度传感器、我建议您使用 TMP235。  此外、有关布局/设计建议、请参阅此应用报告:

    此致、

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jesse、

    非常感谢。 我之所以选择 LM235、是因为我们的库存中有它。 根据您发送给我的文档、我让下面的电路在-10至70ºC 之间传感。 我´s 请您看看、告诉我它是否正常? 或者我忘记了什么吗?

    感谢您投入宝贵的时间。

    Farzaneh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Farzaneh、

    请参阅第8节:数据表的应用和实施: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm235.pdf#page=10&zoom=100,0,96 

    第8.2节显示了将 LM325用作基本温度传感器的典型应用、以及8.2.2中的详细设计过程(流过传感器的1mA 电流可实现最佳精度、流过器件的最大反向电流保持在0.4mA 至5mA 之间等)。

    如果您希望进行单点校准以提高精度、第7.3节概述了温度校准方法。

    此致、

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好、Jesse、

    非常感谢、我们已经完成了。

    Farzaneh