主题中讨论的其他器件: TI-SCB
您好!
我目前正在使用 python 脚本来控制 TMAG5170UEVM + TI-SCB 设置以收集数据。
如前一个主题中所述、我使用 USB 大容量通道来实现更高的速度(工作正常)。 但是,一旦收集以“collect 651 240 0 1”开始,收集将不会通过串行端口停止使用 STOP 命令(也不会停止其它命令,例如 rreg,serial 将超时)。 唯一的方法是重置 TI-SCB。
我还尝试使用 xshell (collect 和 stop)控制板、在 EVM_state 收集后、COM 端口将卡滞且无响应。
启动后是否停止收集?
谢谢、
套件